This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:RBL 时的 PBIST 测试结果

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369643/am2634-q1-pbist-test-result-in-rbl

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

亲爱的香榭丽舍大街,

似乎 PBIST 测试一直如 TRM5.7.9.1.5中描述的那样执行。

当该 Rbl PBIST 测试中发生错误时、如何在下面的 TRM 中的 Rbl 记录器中检测和描述该错误?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    由于安全原因,我们不共享错误日志的 ROM 字典。 请联系我们、在那里您可以分享该 NDA、我们也可以分享该 NDA 的更多详细信息。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash