This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PRU-ICSS TI "Blackbox"固件:非 EIP 协议

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370568/am2434-pru-icss-ti-blackbox-firmware-non-eip-protocol

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好、专家:

我知道 PRU-ICSS 加载了 TI 的"黑盒" EtherNet/IP 固件、该固件提供直通数据包转发和其他功能。 我很好奇、Ethernet/IP 上是否有专门用于此数据包转发的依赖项。 如果使用不同的基于以太网的协议 而不是 EtherNet/IP、那么 PRU_ICSS FW 是否支持直通数据包转发?  

查看 SDK 08.05.00文档、我认为这个黑盒固件可以与 EtherNet/IP 以外的协议搭配使用、只要它是基于以太网的。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我已经将您的主题分配给了主题专家。 他们会回来给你。

    感谢您的耐心。

    此致、

    尼蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    EthernetIP firwmare 对属于设备级环网(DLR)协议和精确时间协议(PTP - E2E 类型)的帧进行一些特殊处理。 除此之外、帧没有任何特殊处理。

    能否告诉我们您尝试使用 EthernetIP 固件实现的基于以太网的协议是什么?

    此外、要开始新的开发、建议使用最新版工业通信 SDK (当前版本9.2)、网址为: https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM243X/09.02.00.08 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 看起来 PRU 中的黑盒 FW 对我们来说可以很好地工作。

    我们将在应用层运行涉及 Protobuf 的自定义协议、但该协议将通过较低层的以太网来运行。

    目前、我们有 TI AM24X SDK 8.05。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    很高兴知道适用于以太网 IP 的 PRU 固件将为您提供帮助。

    此外、对于通用以太网、您还可以使用 通用端口开关(CPSW)外设。 它 为器件提供 IEEE 802.3标准以太网千兆位速度数据包通信、还可以配置为以太网交换机。 它支持 RGMII 和 RMII 接口。

    有关 CPSW 的更多详细信息可在产品页面上的数据表和技术参考手册(TRM)中找到: https://www.ti.com/product/AM2434 

    此致
    归档开发