This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何在 CCS Theia 中更改工作区路径

Guru**** 2626595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372335/mspm0g3507-how-to-change-the-workspace-path-in-ccs-theia

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我使用的是 CCS Theia 1.4.0。

我尝试将一些项目从默认工作区路径移至 其他文件夹。 但一旦从 新路径打开工程、CCS Theia 会将工程复制到默认路径。 是否可以在不复制的情况下从不同文件夹打开工程?

如果不是、如何更改默认的工作区路径? 我没找到如何更改 CCS Theia 的设置。

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Crane:

    要在 CCS Theia 工作区之间移动项目、可使用系统文件浏览器手动将项目从默认工作区拖放到新文件夹。

    如果目标文件夹以前没有在 Theia 中打开、您可以通过打开 Theia -> File -> Open Folder ->选择您的目标文件夹使其成为工作区。


    此致、
    Brian Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!

    此致、

    起重机