This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:包含 SysConfig 文件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373212/mspm0l2228-include-sysconfig-file

器件型号:MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:  

如果默认情况下没有 SysConfig 文件、如何将 SysConfig 文件添加到工程中?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我认为最简单的做法是从我们的一个示例中复制一个示例、默认情况下这些示例都包含 SysConfig 文件。 您可以将其复制并粘贴到工程文件夹中、也可以使用 CCS 中的"add file"对话框来执行相同的操作。