This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:删除 halcogen 驱动程序时、仍有残留。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372940/tms570ls3137-when-deleting-the-halcogen-driver-residue-remains

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

亲爱的大家好。

我通过在 Halcogen 中启用 CAN 驱动程序进行了测试、现在我将删除 CAN 驱动程序。

如果取消选中"Halcogen""Driver Enable"选项卡中的"Enable CAN1 driver"、然后按"Generate code"、CAN.c 中将残留源
例如下面的源代码。
can1GetConfigValue、can1HighLevelInterrupt 函数

删除 CAN 驱动程序后、这些功能将不再使用。 不能删除这些函数?

(ADC 驱动器中仍然存在相同的残留)

此致、

IBLEE