This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何使用 UART 在 AM2634中上传固件映像

Guru**** 2956230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372369/am2634-q1-how-to-upload-the-firmware-image-in-am2634-using-uart

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在设计具有 AM2634 MCU 的定制电路板、现在我有一些关于固件映像上传的问题  

  1. 根据用于闪存固件二进制映像的 Evolution 电路板 URAT0、我们是否还需要握手(CTS 和 RTS)?
  2. 我们是否可以使用任何其他 UART 来代替 UART0来上传固件映像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件握手(CTS 和 RTS)的需求取决于引导加载程序和固件设计。 通常、对于基于 UART 的固件更新、不严格要求流控制、但这有利于可靠的数据传输、尤其是在更高的波特率下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swati:

    1. 根据用于闪存固件二进制映像的 Evolution 电路板 UART0、我们是否还需要握手(CTS 和 RTS)?
      1. 否、您不需要 CTS 和 RTS。 要求 RX 和 TX。
    2. 我们是否可以使用任何其他 UART 来代替 UART0来上传固件映像。
      1. UART0是 UART 引导支持的唯一 UART 实例。 器件 ROM 代码仅将 UART0端口配置为传输引导数据。

    有关更多信息、请参阅   AM263x 技术参考手册中的第5.4.2节 UART 引导。

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brennan Hartigan 的支持和时间