This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-MCU:EP 选择。

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372587/tms570ls3137-ep-mcu-selection

器件型号:TMS570LS3137-TMS570LS EP
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS3137

工具与软件:

您好:  

我们需要一款适用于航空电子应用且具有不同要求的微控制器。  

您能向我们建议 MCU 器件型号吗?  

基本上我们需要小 ,-55 +>100工作温度范围, 内存高于平均值, ECC 代码校正为 D0-178 考虑

我不能说我知道不同系列比如 ARM、C2000、Hercules 等系列之间的区别。如果可以根据这些系列的应用类型或选择的基础具体说明是否有区别、

我尝试从 TI 和 Digikey 进行搜索、但不确定是否探索了所有选项。  

如果您能分享一些资源来帮助我们进行产品选型、我将不胜感激。

如果需要任何其他必要的详细信息进行选择、请随时提问。

如果土耳其/中东地区有应用工程师可以提出这些问题并在必要时与之举行会议、也许我们可以这样做来简化选择。

感谢您的支持  

磁芯尺寸 32位单核
速度 > 80MHz
连接 UART、I2C、SPI
外设 POR、WDT
I/O 数 最小 10个 I/O
程序存储器大小 最小 256KB (256K x 8)
程序存储器类型 闪存
电压-电源(Vcc/Vdd) 1.14V ~ 3.6V
工作温度  -55°C ~ 150°C  
封装/外壳 小于100-LQFP
ECC (错误代码校正) 应包含
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果工作温度(-55C 至150C)是必需的要求、那么 TMS570LS3137-RAM 是唯一符合您要求的器件、它具有针对闪存、EP 以及某些外设 RAM 的 ECC 保护。 其余的外设(如 UART、I2C 和 SPI)都非常基本、市场上的大多数 MCU 都支持这些外设。 话虽如此、TMS5703137-LQFP 不会随附<100 EP。 仅附带 BGA 封装。  

     请使用带有筛选器的产品选择网站、以筛选出符合您要求的其他 MCU。 如前所述、如果必须要求-55C、则 TMS570LS3137-TMS570LSB 是 EP 唯一的选择。 如果没有 ECC、也有更多支持存储器 ECC 的 MCU 可供选择。   

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-microcontrollers/products.html#887=Arm%20Cortex-R4F&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles;  

    实际上 我没有得到我期望的答案。  我希望你们能再多做一点工作。  我无法在您转发的站点上设置温度或 ECC 过滤器。

    通过扫描 Digikey、我找到了 TMS320F28377DPTPEP-ND 替代产品。  但是、我们仍然没有比逐个打开数据表更快的方法。 我的 methot 就像 尝试在煤矿中发现一只黑猫:)

     您能回答我之前的问题吗(下面)  

    如果您能分享一些资源来帮助我们进行产品选型、我将不胜感激。

    如果需要任何其他必要的详细信息进行选择、请随时提问。

    如果土耳其/中东地区有应用工程师可以提出这些问题并在必要时与之举行会议、也许我们可以这样做来简化选择。

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在您转发的网站上设置温度或 ECC 过滤器。

    您好!

     您可以选择"Operating Temperature Range"(工作温度范围)来查看温度。 正如我所提到的、只有 TMS570LS3137-TMS570C EP 符合您的-55C 要求。 TMS570LS3137和 TMS570LS3137-TMS570LSB 的主要区别 EP 在于- EP 具有针对高可靠性应用的不同封装和温度等级。 除此之外、它们在功能上是相同的。 所有其他器件型号只能支持-40°C。 至于 ECC、所有这些都具有针对存储器的 ECC 保护、并且符合 IEC61508 SIL3的功能安全标准。 请参阅认证。  https://www.ti.com/lit/spnq005

      

    [报价 userid="526196" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372587/tms570ls3137-ep-mcu-selection/5247206 #5247206"]我通过扫描 Digikey 找到了 TMS320F28377DPTPEP-ND 替代产品。  但是、我们仍然没有比逐个打开数据表更快的方法。 我的 methot 就像 尝试在煤矿中发现一只黑猫:)[/报价]

    我不支持 TMS320 MCU、也不具有产品相关经验。 但是、您可以对 C2000产品使用相同的滤波方法。  

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/products.html

    如果土耳其/中东地区有一位应用工程师、我们可以提出这些问题并在必要时与之举行会议、也许我们可以通过这种方式简化选择。

    请将您的全名和公司信息秘密发送给我。 我仅在 e2e 公共论坛上支持技术问题。 我想看看是否有区域 FAE 可以提供帮助。