Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS3137
工具与软件:
您好:
我们需要一款适用于航空电子应用且具有不同要求的微控制器。
您能向我们建议 MCU 器件型号吗?
基本上我们需要小 ,-55 +>100工作温度范围, 内存高于平均值, ECC 代码校正为 D0-178 考虑
我不能说我知道不同系列比如 ARM、C2000、Hercules 等系列之间的区别。如果可以根据这些系列的应用类型或选择的基础具体说明是否有区别、
我尝试从 TI 和 Digikey 进行搜索、但不确定是否探索了所有选项。
如果您能分享一些资源来帮助我们进行产品选型、我将不胜感激。
如果需要任何其他必要的详细信息进行选择、请随时提问。
如果土耳其/中东地区有应用工程师可以提出这些问题并在必要时与之举行会议、也许我们可以这样做来简化选择。
感谢您的支持
| 磁芯尺寸 | 32位单核 |
| 速度 | > 80MHz |
| 连接 | UART、I2C、SPI |
| 外设 | POR、WDT |
| I/O 数 | 最小 10个 I/O |
| 程序存储器大小 | 最小 256KB (256K x 8) |
| 程序存储器类型 | 闪存 |
| 电压-电源(Vcc/Vdd) | 1.14V ~ 3.6V |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
| 封装/外壳 | 小于100-LQFP |
| ECC (错误代码校正) | 应包含 |