This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMFLASHPROGRAMR:工作环境

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373639/lmflashprogrammer-operating-environment

器件型号:LMFLASHPROGRAMMR

工具与软件:

您好!

下面我来确认一下。

问题1。 用户是否可以使用"LMFLASHPROGRAMMR (LMFLASHPROGRAMMR)"、它可以在 Windows 7环境下下载以下 URL?
https://www.ti.com/tool/ja-jp/LMFLASHPROGRAMR#downloads
问题2: 用户 从上面的 URL 在 Windows 11下下载"LMFLASHPROGRAMR"。
在该 用户将其复制到 CD-R 后 在这种情况下、该程序员是否可以在 Windows 7环境下工作?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William Huang 说:
    q1. 用户是否可以使用"LMFLASHPROGRAMMR (LMFLASHPROGRAMMR)"、它可以在 Windows 7环境下下载以下 URL?
    https://www.ti.com/tool/ja-jp/LMFLASHPROGRAMR#downloads
    问题2: 用户 从上面的 URL 在 Windows 11下下载"LMFLASHPROGRAMR"。
    在该 用户将其复制到 CD-R 后 在这种情况下、该程序员是否可以在 Windows 7环境下工作?

    Windows 7相当旧 、但仍能正常工作。 请参阅发布说明、其中说明了以下修订历史记录。  

    Build 1454 -为 Windows 7 (及更高版本)添加了高分辨率图标。

    Build 1583 -已将"TM4C129X 开发板"添加到 QuickSet 列表。
    更改了用于存储应用程序设置的注册表项
    因此它现在位于 HKEY_CURRENT_USER 下、而不是
    HKEY_LOCAL_MACHINE。 这样可以确保保存设置
    在 Windows 7和 Windows 8上均正确无误、无论是否
    应用程序是否以管理员身份运行。

    e2e.ti.com/.../ReleaseNotes.txt