This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:UART 引导加载程序 CRC 问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372192/tms570ls0432-uart-bootloader-crc-issues

器件型号:TMS570LS0432

工具与软件:

嗨、团队:
我需要针对 Hercules TMS570LS04x 的 UART 引导加载程序支持。
我面临两个不同的问题。 在某些情况下、当我通过终端执行应用时、它似乎是根据终端输出运行的、但在 TMS 上不起作用。 此问题不会每次都发生、但相当频繁。
第二个问题涉及使用 Ymodem 发送文件、此方法表示一个 CRC 错误。

www.ti.com/.../spna192

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我开始处理您的问题、并将尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我理解你的问题。

    但我没有 TMS570LS04x 板来调试问题、您能否设置一个实时调试会话。 您可以在该网站上共享您的屏幕并触发您所讨论的问题。 然后、我会提出我的建议、以纠正这些问题。

    我将于上午10点至下午7点 IST (印度标准时间)提供服务。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我将向您`我生成".bin"文件所执行的步骤以及我如何使用引导加载程序。

    生成这些文件后、我只需运行引导加载程序并按照指示的步骤操作。

    我发送了三个应用示例。 其中一个示例运行良好、另一个在微控制器上无法正常工作、在第三个示例中、未发送应用程序:

    drive.google.com/.../1KjOw7gQbsFRf55azKL1BUpGx9DuV6hJZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    您能不能直接用压缩文件发送项目?

    我的公司将不允许访问 google 驱动器。

    您甚至可以通过私人聊天窗口发送邮件。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../aplicacoes_2D00_20240612T103655Z_2D00_001.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我验证了您的应用代码、我没有找到任何根本原因。

    您能否设置一个现场调试会话、以便我更好地了解您的问题并提供我的建议。

    我将于上午10点至下午7点 IST (印度标准时间)提供服务。

    您可以通过 Teams 或 WebEx 创建会议请求。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。