This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:LP-AM243-以太网引导

Guru**** 2398465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371376/am2434-lp-am243--ethernet-boot

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

工具与软件:

HII、

我在下面提到过论坛  

LP-AM243:以太网引导或 USB DFU SPI 闪存-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

LP-AM243:以太网引导-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

我们将使用以下 SDK

C:\ti\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\mcu_plus_sdk (工业 SDK 版本-9020008)。

是否有任何通过 EtherNet/IP 协议刷写 AM2434板固件的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    关于 使用 AM243x 的以太网引导、如附主题中所述:勘误项 i2331仍然存在、阻止了以太网引导的使用。

    针对特定于  EtherNet/IP 协议的内容、请允许我花一些时间更清楚地说明这一点、然后再与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    为了澄清、当您说' 通过 EtherNet/IP 协议刷写 AM2434板的闪存固件  -您想刷新系统映像并使用 ICSSG 启动电路板,还是指 ICSS 固件?

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用此 SDK、将 AM2434用于 EtherNet/IP 适配器制作定制电路板。 ...\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\examples\industrial_comms\ethernetip_adapter_demo。  


    到目前为止、我们将使用 XDS110通过 UART 进行刷写。 我们正在使用 python 脚本通过 UART -……进行刷写 \ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\mcu_plus_sdk\tools\boot\sbl_prebuild\am243x-lp。

     

    现在、我们的要求是、我们想要 通过 EtherNet/IP 而不是 UART 刷写应用代码 . 技术参考手册第4.4.5节介绍了以太网引导。 我想知道我们如何实现这一点。  
    我们是还需要更改引导加载程序代码、还是可以在现有代码中添加一些模块用于以太网引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    我理解您的要求、让我来核对一下、然后与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hii Nitika,

    如以下论坛中所述(适用于 TM4C1294NCPDT)

    CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294nCPDT - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

    上面的论坛中是否有提到的 AM2434工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashaswini:

    抱歉、我点击了您上述回复中的" TI 认为已解决"按钮。  我将保持这个话题断开、我们可以继续讨论。

    您上面提到的工具不适用于 AM234x、我也不熟悉任何类似的工具。

    我将再次说明我对您用例的理解、如果我错了某个地方、请更正、与我们使用 UART 用 default_sbl_ospi 刷写引导加载程序+应用程序映像类似、您希望使用以太网(ICSSG)将引导加载程序+ EtherNet/IP 应用程序刷写到电路板上。

    MCU+SDK 当前不支持使用以太网刷写到电路板上。 如果您的要求与我前面提到的不同、请纠正并告知我。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    我们的用例相同 、但我们不更改引导加载程序、而是要通过以太网 IP 仅刷写应用程序映像。   我们使用的是 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08。

    ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08是否支持通过以太网刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    目前、AM243x 的任何 SDK 都不支持通过以太网进行刷写。

    此致、

    Nitika