This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:处理器使用统计信息 TMS570

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373362/tms570ls1224-processor-usage-statistics-tms570

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

您好!

我们将 TMS570LS1224设计到载人飞行应用的控制设计中。  对于可能的 FAA 认证、我们需要的信息之一是处理器的服务历史记录。  您是否有任何关于 TMS570LS1224 在客户应用中用了多长时间(以小时或其他时长为单位)的统计? 或者是否曾在载人应用中使用过?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查  TMS570LS1224是否符合相关安全标准、例如针对汽车功能安全的 ISO 26262或针对工业安全的 IEC 61508。 符合这些标准可以说明微控制器是否适合高可靠性应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    以及 Zain 的输入。

    我们没有任何字段数据。 不过、我们有 FMEDA、其中我们提供了时基故障 率(时基故障)、FIT 率是指每10亿小时运行的预期故障数、也是故障概率的统计表示。

    如果贵公司与 TI 签订了有效的 NDA、则可以获得适用于  TMS570LS1224 器件的 FMEDA。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。