This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Keil 提供的 mspmol1306下载代码

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373112/mspm0l1306-mspmol1306-download-code-by-keil

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我使用 mspm0l1306 Launchpad 通过 SWD 将代码下载到28引脚 DGS28 mspm0l1306中。 失败了。

但24引脚 RGE 是可以的。

有人可以帮助这种情况吗?

谢谢

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Chi-Chen

    您似乎在使用 XDS110+Keil。

    Keil 在使用  DGS28进行调试时是否显示任何下载错误 。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误为"无法访问内存"

    Chi Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.您是否尝试过更换  DGS28 L1306?

    2.您能在 Keil 中看到此 DAP 连接状态吗?

    此致、

    Helic