This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART-AM243X:MCU-PLUS-SDK 模式二 tiimage 这两个文件的用途

Guru**** 2533590 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373498/mcu-plus-sdk-am243x-uart-mode-two-tiimage-the-purpose-of-these-two-files

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

对于 UART 引导模式、有两个文件要发送到电路板、即 DEFAULT_SBL_null.cfg。

它们是 sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage 和 sbl_null.release.hs_fs.tiimage。

那么、它们的用途是什么? 这两个文件的用途是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 将 EVM 设置为 UART 引导模式并为其通电、SOC ROM 引导加载程序会等待接收使用 UART+XMODEM 协议的文件。
    • PCsbl_uart_uniflash.release.tiimage 使用下方的 UART+XMODEM 协议通过刷写工具发送刷写应用文件()。
    • ROM 引导加载程序引导刷写应用程序
    • 刷写应用程序现在会初始化 EVM 上的闪存、并使用 UART+XMODEM 协议等待其他命令
    • PC 工具现在可以使用文件数据逐个发送以下一条或多条命令、直到完成该操作。
      • 以闪存中给定的偏移量刷写文件
      • 在闪存中给定偏移处验证之前刷写的文件
      • 擦除闪存的某个区域
        ...我卡在这一步、在映像  sbl_uart_uniflash.release.tiimage 之后

    您好!

    我卡在红色部分。  发送  sbl_uart_uniflash.release.tiimage 后、 它会停止引导并永远停留在此处。   

    我正在使用 HS-FET FS、  所以要进行闪烁   

    Python .\Python uart_uniflash.py -p COM3 --cfg=sbl_prebuilt/am243x-evm/default_sbl_null.cfg

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    [报价用户 id="587615" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373498/mcu-plus-sdk-am243x-uart-mode-two-tiimage-the-purpose-of-these-two-files/5246537 #5246537"]……我卡在这一步、在图片  sbl_uart_uniflash.release.tiimage

    如果您使用 HSFS 器件、则需要使用名为 sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage 的映像。

    此致、

    Prashant