This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:ENET 示例:DevBoot 模式下的 PHY 环回示例故障

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373098/tmdscncd263p-enet-examples-phy-loopback-example-failure-in-devboot-mode

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

根据相关问题 (+) TMDSCNCD263P:Enet 示例:PHY 环回示例故障-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

环回(PHY)示例在开发引导模式下仍然不起作用。

 0: Internal MAC loopback 
 1: External PHY loopback 
 
 Enter option: 1
=============================
 Enet Loopback: Iteration 1 
=============================
CPSW_3G Test
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 
EnetPhy_bindDriver:1842 
PHY 0 is alive
initQs() txFreePktInfoQ initialized with 16 pkts
Cpsw_handleLinkUp:1626 

 、请确认是否已修复。

我正在使用 CCS12.7和 MCU_PLUS_SDK_9.2.56。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:本示例需要 CCS 版本更新。 我想 CCS 团队会为 CCS12.7推送 P2版本