This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371220/am2434

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM243

工具与软件:

实际上、我正在开发一个 GUI、用于为以太网 I/P (EIP)模块(用于 EIP 开发的 AM2434)分配 IP 地址 。我们在 appRst.c 文件中设置了静态 IP 地址。 我们如何通过 LAN 连接 AM2434来更改此 IP 地址、子网、网关?    

我们正在尝试使用工业通信 SDK 评估用于 EtherNet/IP 适配器的 LP-AM243、如以下链接所述–(ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03)

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2nw6Uu4txAz2eqZdShBg__INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X__P--DGtH__LATEST

后端部件如何通过 LAN 电缆分配 IP 地址?

在 appRst.c 文件中进行了以下更改  

在 appCfg.c 文件中进行了以下更改(配置方法为0)  

 

是否还可以指定通过 CLI (命令行界面)更改 IP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    由于您使用静态 IP 作为启动配置、因此您可以通过 TCP/IP 对象(类代码:0xf5)更改运行 EthernetIP 应用程序的 AM243x 设备上的 IP 地址、子网和网关。 您可以 Set_Attribute 对 TCP/IP 对象的属性5 (接口配置)执行"TCP/"、以更改您提到的参数。

    为此、您可以使用 ODVA 一致性测试工具(CT20)消息工具。 您也可以使用 Hilscher EtherNet/IP 工具来执行此操作,更多信息请访问: https://hilscher.atlassian.net/wiki/spaces/EIS2V7/pages/123994946/Hilscher+EtherNet+IP+Tool 。
    注释 :这些不是 TI 工具。 请确保在使用之前已阅读所需的许可信息。

    有关更多信息、我强烈建议您阅读第2卷:CIP 的 EtherNet/IP 适应、第5章:EthernetIP 规范的对象库的第5.4节(TCP/IP 接口对象)。

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 Hilscher EtherNet/IP 工具、我可以更改 IP 地址、但一旦对电路板进行下电上电、电路板就会设置为默认 IP 、并在固件中进行编码。 如何对其进行永久更改、以便在电路板下电上电时 IP 地址保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    我将此线程重新分配给我们的 EthernetIP Stack Expert。 他将能够更好地帮助你。

    感谢您的耐心。

    此致
    归档开发  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    如果您按照我的同事提到的方式更改 IP 地址、这些更改将保存在非易失性存储器中、并且在正常下电上电后会保留更改。
    除非您执行出厂默认设置或开箱即用重置、否则将应用默认设置、并且您的更改将丢失。 但在您的情况下、我认为您不会发送任何重置服务请求、您是吗?

    这让我进入了下一个问题:您是否从 OSPI 闪存运行您的应用? 这是因为如果您已经在调试会话中从 CCS 加载了应用、没有任何更改将被明显地保存。 您需要将应用程序刷写到非易失性存储器中。

    此致
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为这种困惑感到抱歉。 到目前为止、我们可以更改 IP 地址、板也保留了更改  

    谢谢你