This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:刷写代码时出现问题

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371520/mspm0l1306-issue-while-flashing-the-code

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我在刷写或调试开发板上的代码时遇到一个问题。 我在这里附上错误的屏幕截图。  请尽快解决此问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种方法是尝试调用 BSL。  在对电路板进行复位或下电上电的同时保持 S1开关、那么在 BSL 进入深度睡眠模式之前、您应该有10秒的时间进行连接。   

    您还可以尝试 恢复出厂设置、然后查看它是否恢复电路板。   通过 CCS 执行此检查的步骤可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs/english/tools/ccs_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_ide_guide.html#dssm-mass-erase-factory-reset-wait-for-debug-and-set-reset-mode

    还有一个在线 GUI 工具可以实现此功能: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool 

    请告诉我这是否适合您。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我尝试将其恢复出厂设置、但问题未解决。 您能帮助我如何调用 BSL 吗? 请向我建议相关步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ulhas、

    S1 (PA18)通过跳线 J11连接到 BSL 调用引脚。  请确保已安装跳线、然后在插入电路板时按住该按钮。  此时、在等待 BSL 通信时、您应该有大约10秒的时间连接到 ADC。   

    如果这不起作用、恢复出厂设置也不起作用、则可能是芯片已锁定。  您是否尝试擦除/编程 NONMAIN?  NONMAIN 存储器控制所有调试/启动安全功能、并能够在配置不正确或损坏时锁定器件。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我曾尝试根据您的建议调用 BSL、但这次错误有所不同。 请帮助我、我将向您展示错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulhas:

    此错误表明计算机与板载 XDS110调试器之间的连接失败、之前的错误是 XDS110和 MSPM0之间的错误。  您是否正在尝试通过编程使 Launchpad 快速接通电源?   

    您也可以尝试使用电路板顶部的 NRST 按钮。  保持 S1、然后保持 NRST 至少1秒、这也应该在保持电路板通电的同时调用 BSL。   

    如果执行这些步骤后返回到第一个错误、则表示电路板上的器件已锁定、需要更换。  恢复出厂设置功能不起作用这一事实似乎也表明器件已锁定。   

    您是否尝试修改了 NONMAIN?   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是如何在神州做它:

    https://dev.ti.com/tirex/content/mspm0_sdk_1_30_00_03/docs/english/tools/ccs_theia_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_theia_ide_guide.html#development-flow

    有时、我必须同时执行恢复出厂设置和清除存储器两次才能执行此操作。