工具与软件:
您好!
我想实现一个输出 PA7上的 PWM 信号 、具有以下特性:
- 17kHz 固定频率和15%占空比 (正极);
- " 失效防护 "确保的解决方案 导通时间限制为~8.8us 、在中 影响任何工作条件 、包括电源开启、重置恢复等。
您能否说明您为实现这一目标而实施这样一种可靠的软件解决方案的建议?
在我们开发的当前解决方案中、我们可以看到、有时在与器件复位相关联的某些特定条件下、会测量 PWM 信号。"导通"时间可以达到~250us、这对于预期的应用来说太大了。
非常感谢、
Jos é。