This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0G3507 UART0和 UART1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374545/lp-mspm0g3507-mspm0g3507-uart0-and-uart1

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

 对于 MSPM0G3507 LaunchPad、当前默认 UART 控制台是 uart0。

我还想将 UART1用于 Rx/TX。  我已将 syscfg 配置为 uart1。  是否可以在此 MSPM0G3507评估板上同时使用 uart0和 uart1?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但必须通过 BoosterPack 引脚访问 UART1。 我的当前工程将 UART0用作反向通道、将 UART1用作连接到的支持串行的 LCD

    // UART_1 TX - PB6
    // UART_1 RX - PB7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我知道了。 UART1  可在评估板的 J3 (PA18=RX、PA17=TX、和接地)上使用串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任意一个(以及其他一些)、并且可以在 SysConfig 中选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参考: https://www.ti.com/lit/pdf/SLASEX6

    表6-3:

    请参阅此图以确保 LaunchPad 上具有可用的 GPIO。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau873

    此外、您可以在 syscfg 中添加到 UART:

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的 SysConfig 配置正确 UART1 .  那么使用 USB 转串口电缆  TTL-232R-3V3 、我是否只需将其 TX 连接到引脚 PA18(RX)、将 RX 连接到引脚 PA17(TX)和 GND-GND?  您是否拥有 UART1连接的图片? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、因为我创建了一个子板来连接我的所有硬件。

    那么、按这种方式将 USB 连接到串行连接器就可以了。

    这真的不是那么难。

    示波器有助于确保您正在输出您认为您正在输出的内容。