This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:在微控制器上电之前、在 ADC 输入端打开电压、会发生什么情况?

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374998/mspm0g1505-voltage-is-turned-on-at-adc-input-before-microcontroller-is-powered-on-what-would-happen

器件型号:MSPM0G1505

工具与软件:

您好!  

我将通过分压器测量+12V 电压轨到微控制器的 ADC。 然而、电源序列将首先开启+12V 电源轨、然后开启+3V3电源轨(使微控制器上电)。 例如、在微控制器上电之前、ADC 输入端的电压处于活动状态。 这对微控制器有影响吗? 它安全吗?  如果没有、您有哪些改进建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将违反绝对最大额定值:

    在您的情况下、由于 VDD 为0、不能超过0.3V

    实际上发生了什么-我学到了这一点-那就是 MCU 将通过正向偏置 ESD 二极管供电并导通。 如果电压没有达到 VDD 最小值、它可能最终处于一些奇怪的状态。

    防止这种情况发生的最好方法是、在应用 VDD 之前将其保持在复位状态。