This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Tiva Launchpad 通过 SPI 驱动 HD44780 LCD、需要 Code Help

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1375179/ek-tm4c123gxl-tiva-launchpad-driving-an-hd44780-lcd-with-spi-code-help-wanted

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

大家好。

我正在尝试使用 Tiva Launchpad 来驱动连接了 SPI 模块接口的 LCD (HD44780或任何其他显示器)。 我的代码语言是具有 Code Composer 和/或 Keil 的 C 和 I 代码。 我找不到任何示例代码或教程、只是在 SPI 上添加了一些注释。 我以为我在多年前跑过一些东西、但现在找不到。 感谢您帮助我链接到任何教程或设计说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请下载 TivaWare SDK 版本2.1.4.178。 在此版本中、提供了 与 LCD 连接的示例。 这些示例是为 DK-TM4C123 EVM 板(具有板载96 x 64彩色有机 LED (OLED)显示屏)开发的。 但是、此电路板不再提供和支持。 您可以参考以下示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\hello

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\grlib_demo