工具与软件:
大家好!
我指的是 AM263P4的 spruj55b TRM。 后续页面中缺少信息。
图7-114缺失、ACQPS 值留空。

请在此处提供此信息作为答案、而不是稍后更新 TRM。
谢谢!
Arjun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Arjun、
设计团队提供了以下反馈:
ACQPS 应该比典型值高3倍。 采样 ADC 将具有反冲、并且由于 DAC 输出通过少数内部开关、因此它的驱动强度将较低。 由于采用高阻抗采样网络、因此您需要延长采样时间。 虽然没有精确的值、但越长、为 DAC 提供采样电容器充电的时间就越好。
ADC 环回控制寄存器位于 TOP_CTRL:ADC_Loopback_CTRL (0x50D8 0C80)。
TRM 一章中的描述目前不正确。 在 AM263Px 中、专用缓冲 DAC 信号环回到 ADC (与使用来自 CMPSS 的 DACL 信号的 C2000实现相比)。 下一个 TRM 版本中将包含更新的图表和相关的描述性文本。
此致、
Zackary Fleenor