This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CCS THEIA

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374941/tms570lc4357-ccs-theia

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

您好!

我想问一下 是否计划  在不久的将来对 CCStudio Theia 提供 TMS570LC4357器件支持(或常规 TMS570 (Hercules)支持)。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="556369" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374941/tms570lc4357-ccs-theia 我只想问一下 是否计划  在不久的将来为 CCStudio Theia 提供 TMS570LC4357器件支持(或常规 TMS570 (Hercules)支持)。

    没有、计划在不久的将来不再对 CCStudio Theia 提供 Hercules 器件(包括 TMS570LC4357)支持。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。