This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374746/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我正在使用 LP-MSPM0G3507 LaunchPad。

IDE 是 CCS Theia。

如何配置 LaunchPad MSPM0G3507以在1.8V 下工作?

我尝试将"Power Selection"选项修改为"Probe supplied power"、并设置 Voltage = 1.8V。

我预计"软件控制的 DCDC 转换器"将生成1.8V 电压。

但它不起作用。

 欢迎提出任何建议。

此致、

挂钩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用 MSPM0G3507 LaunchPad、则它不支持向 MSPM0输出1.8V 电压。

    您需要使用外部可调节电源。

    ---------------

    请参阅 G3507的数据表、MSPM0G3507可直接在1.8V 下运行:

    https://www.ti.com/lit/ds/slasex6b/slasex6b.pdf

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即、没有要配置的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    好的、我明白了!

    谢谢、此致、

    挂钩