This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:DL_TimerA_setCCPDirection ()函数问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373277/mspm0g1507-dl_timera_setccpdirection-function-issue

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

条件:  

1.当我初始化 PWM 时,该 DL_TimerA_setCCPDirection ()函数会导致 GPIO 变为高电平。

SYSCONFIG_WEAK void SYSCFG_DL_PWM_0_init(void) {

    DL_TimerA_setClockConfig(
        PWM_0_INST, (DL_TimerA_ClockConfig *) &gPWM_0ClockConfig);

    DL_TimerA_initPWMMode(
        PWM_0_INST, (DL_TimerA_PWMConfig *) &gPWM_0Config);

    DL_TimerA_setCaptureCompareValue(PWM_0_INST, 10, DL_TIMER_CC_0_INDEX);
    DL_TimerA_setCaptureCompareOutCtl(PWM_0_INST, DL_TIMER_CC_OCTL_INIT_VAL_LOW,
		DL_TIMER_CC_OCTL_INV_OUT_DISABLED, DL_TIMER_CC_OCTL_SRC_DEAD_BAND,
		DL_TIMERA_CAPTURE_COMPARE_0_INDEX);

    DL_TimerA_setCaptCompUpdateMethod(PWM_0_INST, DL_TIMER_CC_UPDATE_METHOD_IMMEDIATE, DL_TIMERA_CAPTURE_COMPARE_0_INDEX);

    DL_TimerA_setCaptureCompareValue(PWM_0_INST, 10, DL_TIMER_CC_1_INDEX);
    DL_TimerA_setCaptureCompareOutCtl(PWM_0_INST, DL_TIMER_CC_OCTL_INIT_VAL_LOW,
		DL_TIMER_CC_OCTL_INV_OUT_DISABLED, DL_TIMER_CC_OCTL_SRC_DEAD_BAND,
		DL_TIMERA_CAPTURE_COMPARE_1_INDEX);

    DL_TimerA_setCaptCompUpdateMethod(PWM_0_INST, DL_TIMER_CC_UPDATE_METHOD_IMMEDIATE, DL_TIMERA_CAPTURE_COMPARE_1_INDEX);

    DL_TimerA_setDeadBand(PWM_0_INST, 0, 22, DL_TIMER_DEAD_BAND_MODE_0);
    DL_TimerA_enableClock(PWM_0_INST);


    
    DL_TimerA_setCCPDirection(PWM_0_INST , DL_TIMER_CC0_OUTPUT | DL_TIMER_CC1_OUTPUT );

}

但我不希望它处于 INIT 高电平。

如果您有任何建议、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    MSPM0使用此 SPI 将 IO 切换到计时器 PWM 输出:

        DL_GPIO_initPeripheralOutputFunction(GPIO_PWM_0_C0_IOMUX,GPIO_PWM_0_C0_IOMUX_FUNC);
        DL_GPIO_enableOutput(GPIO_PWM_0_C0_PORT, GPIO_PWM_0_C0_PIN);

    默认情况下、系统配置工具将在 PWM 之前初始化 GPIO。

    您可以在 PWM 初始化后手动控制 GPIO inti。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 DL_TimerA_startCounter (TIMA0)启动 PWM 并使用 DL_TimerA_stopCounter (TIMA0)停止、则 GPIO 引脚仍然为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    尝试这个、在启动和停止之后、它的输出始终为低电平。

    e2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_pwm_5F00_edge_5F00_sleep_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了与死区中心对齐的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    由于您使用 死区功能、 互补 PWM 输出将始终输出高逻辑电平。

    您可以使用非 syscfg 工程并手动控制 GPIO 配置。

    在初始化阶段、启用 IO 作为 GPIO 输出低电平、开始计时后、可以将 IO 连接到 PWM 输出。

    有关这两个操作说明、请参阅 GPIO 和计时器示例代码。

    此致、

    Helic