This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:是否继续触发 UART DMA 回调中断?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1375284/mspm0g3507-uart-dma-callback-interrupt-keeps-triggering

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

使用演示程序 uart_echo_lp_MSPM0G3507_freertos_ticlang、我发现在回调模式下随时触发中断是正常的、那么 UART2_IRQHandler ()为什么继续触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、文杰

    它由 Tx 中断和传输结束中断触发。

    此致、

    Helic