This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:SBL 和 APP 都使用 CAN 中断模式来接收数据。

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372068/am2732-both-sbl-and-app-use-can-interrupt-mode-to-receive-data

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当在 SBL 中接收 CAN 消息时、程序将在应用程序的 CAN 初始化阶段停止。

这种情况应如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我正在就此问题与我的同事联系。 同时、您是否可以分享关于您的计划的其他详细信息?

    此致!

    Haley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的初始化配置如下:

    引用了 SDK 中的例程。

    目前、我已尝试通过另一种方式解决问题、即在 SBL 中使用轮询模式并在 APP 中使用中断模式、因此 SBL 和 APP 中的 CAN 功能是正常的。

    我要确认的另一个问题是:

    在 SBL 中启用 CAN 中断模式后、是否可以在跳转到应用程序之前关闭已注册的系统中断、以确保在应用程序中正常使用 CAN 中断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 currinwang

    这是 SBL_CAN  示例还是 SBL_CAN_uniflash

    此致、
    Aakash