Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1507 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
在 SysConfig 中、我启用了 RTS 和 CTS 硬件流控制、并启用了 UART 1的 FIFO。 我将 RX FIFO 阈值级别设置为"RX FIFO 已满"设置、因为如果 RX FIFO 未满、RTS 不需要停止通信。 但我仍然希望 RX 中断在所有传入字节上触发、即使传入数据包中的字节数不能被 FIFO 的大小整除也是如此。 如何为此配置 UART (即、仅在 RXFIFO 已满时在每个字节上中断、并将 RTS 置为无效)?