This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357微控制器 HARCULIS 开发套件

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374834/tms570lc4357-tms570lc4357-microcontroller-harculis-development-kit

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

https://drive.google.com/file/d/1Vs7YQjR55QbvJEEqnp1k5N5XQosvmL6g/view?usp=sharing 我正在使用 TMS HARCULIS 套件 TMS570LC43XX 和我转储 EMAC 回路的代码,但我没有得到输出,什么 MISTAK 我正在做,请 提前告诉我谢谢。 另一件事是,我想在这个代码中添加 SCI,这样我就可以理解和看到我的

数据包被发送我的数据包被环回,我只是添加 SCISENDTEXT ()函数,但输出出错。 这是我的代码  

 _enable_IRQ();
    EMACHWInit(emacAddress);
    create_packet();
   sciDisplayText(UART,&TEXT1[0],TSIZE1);
   sciDisplayText(UART,&TEXT2[0],TSIZE2);
    wait(2000);
    EMACTransmit(&hdkif_data[0], &pack[0]);
    sciDisplayText(UART,&PA[0],TSIZE3);
    size1=600;
    size2=120;
    create_packet();
    EMACTransmit(&hdkif_data[0], &pack[0]);
    while(1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    我现在开始处理您的问题、并将尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    1.转到 HALCoGen 中的"帮助主题"部分。

    2.现在您可以 Loopback_Tx 在示例部分找到"emac_521"示例。

    3.在本示例中、他们介绍了 HALCoGen 配置的分步过程:

    4.完成这些步骤后,他们提供执行代码。

    这是 TI 提供的经过测试的示例、因此请按照相应步骤操作并使用代码进行测试。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这个代码并且在 pbuf_array 中获得值零、但是未通过运行我的 HDK 套件中的代码来更新。

    我想利用这段代码稳定 UART、我的问题是这可行吗?

     另一个问题是、我是否需要将以太网电缆连接到路由器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    我尝试此代码并在 pbuf_array 中得到零值未通过 运行我的 HDK 套件中的代码进行更新。

    我在 HDK 套件上进行了测试、运行正常:

    如您所见、我在  pbuf_array 中发送了两个数据包、并接收两个数据包。

    我附上我的项目供您参考。

     另一个问题是、我是否需要将以太网电缆连接到路由器或不连接回送[/报价]

    无需连接到路由器。 您可以在不连接任何 RJ45电缆的情况下执行此测试、只有电路板足以进行此测试。

    e2e.ti.com/.../0640.570LC43_5F00_EMAC_5F00_LOOPBACK.zip

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、现在它正在工作。