This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:是否有与教育版 BoosterPack MK II 和 MSPM0L1306相关的支持包或示例?

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, LP-MSPM0L1306, MSPM0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376479/mspm0l1306-any-support-package-or-examples-related-to-educational-boosterpack-mk-ii-coupled-with-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0-SDK

工具与软件:

您好!

我正在尝试为 MSPM0L1306制定一些需要 教育版 BoosterPack MK II 的程序、我看到过很多类似示例和库包、适用于 MSP432P4 SDK

但我在 MSPM0 SDK 中找不到任何此类资源。

根据这一点、我假设 教育版 BoosterPack MK II 支持 MSPM0L1306。

(链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268893/lp-mspm0l1306-boosterpacks-compatible-with-the-lp-mspm0l1306)

是否有任何此类资源可用于  MSPM0L1306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartikeya:

    根据用户指南、由于引脚不足、LP-MSPM0L1306不能与所有 BoostPack 兼容。

    您可能需要比较原理图以确定它是否真正兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在 MSPm0-SDK 中、现在我们没有像 MSP432P4那样的 EDUMKII 示例。

    此致、

    Helic