工具与软件:
如随附的图所示、Pin1/PA26用作"TIMG1.CCP0"。
此外、40kHz 外部时钟输入到 Pin1/PA26、但是否可以在不对其进行分频的情况下将外部时钟输入输出到微控制器的 Pin1/PA26?
由于其他引脚不能被用作输入、必须将 Pin1/PA26设定为"TIMG1.CCP0"、一个外部时钟被输入、然后、这个外部时钟从微控制器输出。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如随附的图所示、Pin1/PA26用作"TIMG1.CCP0"。
此外、40kHz 外部时钟输入到 Pin1/PA26、但是否可以在不对其进行分频的情况下将外部时钟输入输出到微控制器的 Pin1/PA26?
由于其他引脚不能被用作输入、必须将 Pin1/PA26设定为"TIMG1.CCP0"、一个外部时钟被输入、然后、这个外部时钟从微控制器输出。

你好、Ryota、
我正在努力找到一个在没有 CPU 干预的情况下将信号路由到另外两个引脚的简单方法。 您可以将引脚配置为 GPIO 输入、并让其上的时钟边沿使用通道3 (1:2分离)通过事件子系统触发计时器和 GPIO 事件。 但我想您只想在一个边沿触发计时器、而在两个输入时钟边沿触发输出 GPIO。 我没有找到一种巧妙的方法通过相同的事件配置来触发这两种模式。

如果计时器在上升沿和下降沿都递增、是否可以? 即、计时器的计数只是频率的2倍?
否则、我 认为您可能需要将引脚配置为 GPIO 输入、在两个边沿上设置中断以重新创建输出信号、并且在软件中仅在一个边沿使计时器递增。
希望这对您有所帮助。
谢谢!
JD