This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2882630 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377077/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

无法写入 FEE (EEPROM)。示例在我的开发套件上无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    [quote userid="476668" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377077/tms570ls3137-tms570ls3137无法写入 FEE (EEPROM)示例对我的开发套件不起作用。  [报价]

    希望您遵守  HALCoGen 帮助主题部分中示例中给出的所有步骤和代码。

    如果您按照示例中的所有这些步骤操作、费用应该有效。 只需从头开始重试、如果仍然不起作用、我将为您创建一个示例。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。