This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CMPSS -高电平和低电平比较器连接澄清

Guru**** 2597075 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376470/am263p4-cmpss---connections-to-high-and-low-comparators-clarification

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好!

我指的是适用于 AM263P4 MCU 的 SPRUJ55B TRM。 我有一个关于连接到 CMPSSA -低电平比较器的问题。

根据 TRM、CMPSSA 的低电平比较器可以在 INP-0和 INM-0之间切换(-)端子。

但在 AM263 Academy 中、 比较器子系统(CMPSS)(TI.com)

CMPSSA 的(+)输入可在 INP-0和 INM-0之间切换。

SysConfig 也采用相同的配置

请帮助解决这种差异。

谢谢!

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    这看起来是 TRM 文档中的错误。 请参阅 SDK 图、这将 反映在下一版本的 TRM 中。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor:

    感谢您一如既往的及时响应。

    此致、

    Arjun