This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:#10010错误。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, TIDA-010243, MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377411/mspm0g1107-10010-error

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: TIDA-010243MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

您好!

说明 资源     路径  位置      类型

#10010链接过程中遇到错误;"TIDA-010243-MSPM0G3507.out"未编译  TIDA-010243-MSPM0G3507                        C/C++问题

 

https://www.ti.com/tool/TIDA-010243

我使用 TIDA-010243固件。 我是为 MSPM0G1107 ı 的、但 μ V 会出现错误。

我使用 CCS 平台。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接期间 Code Composer Studio (CCS)中的#10010错误通常表示链接过程存在问题、例如文件缺失或不兼容、工程配置不正确或资源问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码是针对 MSPM0G3507编译的。 我曾尝试将其转换为 MSPM0G1107、显然我无法做到。 我如何根据 MSPM0G1107对该代码、即固件进行编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    您是如何尝试将其移植到 MSPM0G1107的?

    从默认工程开始、最简单的方法可能是转到 SysConfig 中的器件视图并点击"Switch"

    然后在打开的对话框中选择您的设备和软件包:

    之后、我建议您从构建中排除 MSPM0G1107链接器文件、因为项目中的链接器是自定义的、并包括一些不同的存储器区域。

    由于这些器件具有相同的存储器大小、因此您应该可以使用 MSPM0G3507.cmd 链接器。  

    在导入默认项目后尝试一下、如果您仍然看到错误、请告诉我。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按此方式对其进行设置。

    我再次得到相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,它给了这个错误在最初和删除了函数后,它给了上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示例代码包括工程中的链接器和启动文件、但似乎您在 SysConfig 中打开了链接器/startup 文件生成功能。 您能否禁用此功能?  

    自动生成的链接器不包含此代码中使用的自定义区域。 Syconfig 将在您执行此操作时生成警告、但您可以忽略或抑制该警告。  

    此致、
    Brandon Fisher