This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MPU 配置查询

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363500/tms570lc4357-mpu-configuration-query

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们将内部闪存配置到了不同的区域 A、B、C、D A 是我们的第一个区域、在做一些事情后跳转到区域 B。 我们将尝试在区域 A 中配置 MPU。当我们将大小为4MB 的完整内部闪存配置为首先读写时、它会跳转至区域 B、并且运行良好。 如果我们将区域 C 和 D 配置为只读、我们将在某些例外情况下结束或不移至区域 B。那么、是否存在任何限制或限制、我们必须先将完整的4MB 配置为只读/只读、或者我们是否能够以任何方式配置所有区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应存在重叠的区域、并且这些区域应正确排序。 TMS570LC4357上的 MPU 按顺序处理区域、重叠的区域可能会导致意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasir:
    感谢您的响应。 还有一个查询与同一个相关::
    我已将内部闪存4MB 配置为只读。 但我们使用 F021驱动程序对内部闪存进行编程。 而且工作正常。 F021的任何设置是否会覆盖内部闪存的内存配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharat:

    您的观察结果是正确的。

    MPU 位于 CPU 内。 您的 MPU 设置可以保护闪存免受 CPU 写入、但当闪存 API 用于对闪存进行编程(写入)时、CPU 不会直接写入闪存地址。 到闪存的物理写入由闪存包装程序中的闪存状态机执行。

    请参阅以下两个主题、了解更多详细信息:

    (+) TMS570 -闪存组1的 MPU -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) CCS/TMS570LS1224:有关触发 MPU 的闪存写保护? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:
    感谢您的响应。  

    在您共享的链接中、 对闪存保护的响应如下所示:

    '在闪存配置中、可以通过某种方法来保护要擦除或编程的扇区甚至存储体。
    如果通过访问扇区或存储体进行编程或擦除、闪存 API 将返回错误、您的应用程序必须进行处理。"

    请让我说明如何通过闪存配置实现扇区擦除或编程保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    请告诉我如何通过闪存配置实现扇区擦除或编程保护

    您可以使用 FBPORT 和 FBSE 寄存器执行此操作。

    如果 FBPORT 寄存器中的 PROTL1DIS 位被清零、则将启用1级保护、如果启用此保护、则无法启用 FBSE 寄存器中所需的扇区进行擦除和写入。

    如果我们在不禁用此保护位和/或不启用扇区位的情况下直接调用任何写入或擦除命令、那么我们将得到以下突出显示的错误。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。