This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:用于 RAM 的 ECC 和奇偶校验

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377777/mspm0g3107-q1-ecc-and-parity-for-ram

器件型号:MSPM0G3107-Q1

工具与软件:

大家好!

我查看了 TI 关于 RAM 的 ECC 和奇偶校验的示例。 我把它和改编,它适用于 LS0-LS7、GS0-GS3和 M0 ,但 M1不工作,我不知道为什么。

这是我声明变量的方式。 变量声明在正确的地址。 我查看了调试模式、 该功能与 M0相同。 它只使用 M1变量和 M1段调用。

有什么建议吗?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以删除此帖子... 我选择了错误的 MCU 系列。 很抱歉有垃圾邮件