This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:有关 MSPM0系列的一般问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377119/mspm0g3107-generic-questions-about-mspm0-family

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

您好!

我希望您可以为我澄清一些问题。 我们打算  在汽车应用中使用 MSPM0系列的器件(M0L1117或 M0G3107)。 为了了解在我们的 UC 产品系列中引入此系列的影响、您能否提供以下主题的支持:


-数据表中只有正常运行时的典型电流消耗-没有最大额定值。 典型值是否为最大值?
- MSPM0系列是否与 WinIdea / ISystem 调试器兼容?
-你是否提供工具链(编译器)
-你有你提供的 BSW 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以回答第三个问题、TI 提供了 Theia:

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO-THEIA/1.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mircea:

    -数据表中只有正常运行时的典型电流消耗-没有最大额定值。 典型值是否为最大值?
    [报价]

    典型电流不是最大值。  最大值取决于器件正在执行的操作以及器件间的标准变化。  这里没有最大电流规格。  

    - MSPM0系列是否与 WinIdea / ISystem 调试器兼容?
    [报价]

    此工具链确实支持 MSPM0L 和 MSPM0G 系列器件。  

    -您是否提供工具链(编译器)
    [/quote]

    在 CCS Eclipse 和 CCS Theia 中、我们支持 TICLANG 和 GCC 编译器。 MSPM0 SDK 还包含适用于 IAR 和 Keil 编译器/IDES 的示例项目。 CCS Eclipse 和 CCS Theia 可在此处免费下载(www.ti.com/.../CCSTUDIO)。

    -您是否提供了 BSW

    这是否在 AutoSar 的上下文中? 对于 MCAL 层、我知道这已在作品中、将由 TI 提供。 我们将与第三方供应商合作提供整个堆栈(例如 向量)。

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote][/quote]