This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570LC4357-ADC EP:电压基准最大电流。

Guru**** 2938350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377562/tms570lc4357-ep-voltage-reference-max-current

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: REF3430-REF3430、EP

工具与软件:

大家好、我们正在使用 TMS570LC4357-ICCREFHI 进行设计、我们在数据表中发现 EP 最高为10mA。  我正在 成像这是一个短脉冲对吗? 我们尝试使用电压基准 REF3430-REF3430 EP、但最大输出电流为10mA。 是否正常运行、或者我需要缓冲基准电压。 如果这是一个短电流脉冲,而我没有缓冲它,那么它的持续时间是多少,这样一个本地电容器到 ADREFHI 引脚(假设100nF)可以处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     吉列尔莫、您好!

    [报价 userid="568125" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377562/tms570lc4357-ep-voltage-reference-max-current ]这样好吗?或者我需要缓冲基准电压。 如果这是一个短电流脉冲,而我没有缓冲它,那么它的持续时间是多少,这样一个本地电容器到 ADREFHI 引脚(假设100nF)可以处理它?[/报价]

    此10mA 是最坏的情况。 我的意思是、当我们同时使用控制器中的所有 ADC 通道时可能会发生这种情况。 但这可能不会发生、通常 ICCREFHI 将大约为3mA。

    请参阅以下主题、ADC 在所有 Hercules 控制器中都是相同的、因此相同的值也适用于此处。

    (3) TMS570LS0432:ICCREFHI 和 ICCAD -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    因此、 REF3430的10mA 输出电流足以满足要求、无需添加任何额外的缓冲器。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 jagadish