This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:冷复位和存储器、引导加载程序

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377940/tms570ls3137-cold-reset-and-memory-bootloader

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

您好!

我们有用于引导加载程序部分和应用程序部分的软件。 外部看门狗 TPS65381A (NRES 引脚)连接到我们的 MCU TMS570 (NPORRST 引脚)、并且在每次我们上电时(IGN 引脚连接到 VBAT)会从待机状态退出。

我们希望在应用程序模式下激活看门狗、并保留从应用程序移至引导加载程序的可能性。 但是、如果不触发复位、这似乎是不可能的、因为引导加载程序部件将不为外部看门狗提供服务、它会在运行时保持禁用状态、并且应用程序会将其激活。

问题是:当看门狗将触发 MCU 冷复位(使用 NPORRST PIN)时、是否有任何存储器可以保留并保留有关返回时如何操作引导加载程序的信息?

谢谢!

此致、

Marc