This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:导入 Enet 工程失败

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377035/am2432-import-enet-project-failed

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的专家:

导入 enet_lwip_icssg 工程时收到失败消息。

CCS 版本:12.7.0.00007

SDK:ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08

工程:{IND_COMMS_SDK}/mcu_plus_sdk/examples/networking/lwip/enet_lwip_icssg/am243x-lp/

你有什么建议吗?

谢谢!

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

     也可以从 MCU_PLUS_SDK 09.02.00.56版本导入同一工程- https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK AM263X

    indus_comms_SDK 9.2包含其内部的相同 MCU_PLUS_SDK 版本。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    感谢您的答复。

    可以正常工作、但 MCU_PLUS_SDK 中有驱动程序更改。

    我们有基于 industrial_comms_sdk 示例和 mcu_plus_sdk 示例的工程。

    如果只能通过两个 SDK 导入、我们需要 在两个 SDK 中保持相同的驱动程序。

    TI 是否有解决此问题的计划?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我们正在内部跟踪此问题、请预计即将发布的版本将得到修复。

    谢谢。此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    调试问题时、我们观察到的一件事是生成  gmake  使用 Makefile 适用于 ind_comms_sdk 内 MCU_PLUS_SDK 中的网络示例。

    然后、用户可以从 CCS 中加载生成的.out 文件。 相关步骤如需了解、请 访问 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/09_02_00_50/exports/docs/api_guide_am243x/GETTING_STARTED_BUILD.html

    此致、

    Nitika