This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:TMDS243EVM 引导过程中的 SFDP 角色。

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378334/tmds243evm-sfdp-role-in-booting-process-of-tmds243evm

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

您好!

我们目前正在与 TMDS243EVM 合作、需要进一步说明 SFDP (串行闪存可发现参数)在此评估模块的引导过程中的作用。

具体而言、我们希望了解:

  1. TMDS243EVM 的引导过程中如何使用 SFDP。
  2. 在 TMDS243EVM 引导期间是否解析 SFDP 文件。
  3. 启动序列中 SFDP 文件的重要性。
  4. SFDP 文件上与 TMDS243EVM 相关的任何支持文档或参考材料。

非常感谢您的帮助以及您可以分享的任何文档。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SFDP 是适用于串行闪存器件的 JEDEC 标准。 您可以在互联网上找到相关资源、以了解有关此标准的更多信息。

    至于用法、我们使用它来获取正确的闪存配置、例如不同模式下的 R/W 命令。 检索完成后、我们使用这些配置以尽可能高的模式初始化串行闪存器件、从而获得最佳的 R/W 速度。

    此致、

    Prashant