This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:CCS 主题:运行->跟踪在连接 MSPM0L1306 Launchpad 的情况下禁用所有跟踪类型

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377416/mspm0l1306-ccs-theia-run--trace-all-trace-types-are-disabled-with-mspm0l1306-launchpad-connected

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我通过 USB 将 MSPM0L1306 Launchpad 连接到我的笔记本电脑、并在 CCS Theia 中加载了相应的项目。 但是、"Run"->"Trace"菜单中的所有三种类型的迹线都显示为灰色。 为什么我不能选择要执行的跟踪类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够进入调试模式、看看是否正常?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以开始在 Launchpad 上调试程序。

    现在我看到 Energy Trace 菜单选项可用。 这是否正常? 如果是这样、文档中也没有明确说明在选择跟踪前我必须先开始调试我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正常的。 在跟踪之前、必须连接内核。 我将向软件团队提供反馈、使其更加清晰。

    谢谢!

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有阅读文件。 它确实说:

     针对支持 EnergyTrace 的器件启动调试会话后