This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1 - AutoSAR - DCache 和 ICACHE

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376147/am2634-q1-am2634-q1---autosar---dcache-and-icache

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

如何确认 MPU 默认启用 DCache 和 ICACHE。

查看 CCS studio 内存浏览器的位置下方 ,我们没有看到任何用法。

16KB 指令高速缓存 0x7400 0000

16KB 数据高速缓存0x7480 0000

是否有 CPU 寄存器用于验证和确认它是否已启用并正在使用?

谢谢

此致

Ramesh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    在 MCU_PLUS_SDK 中、此处启用高速 缓存- CacheP_init

    在初始化系统时、AutoSAR 供应商应该考虑类似的事情。

    此致、
    Aakash