This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:任何与 MSPM0L1306兼容的 Booster Pack?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378550/mspm0l1306-any-booster-pack-that-is-compatible-with-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-EDUMKII

工具与软件:

您好!

我正在使用 MSPM0L1306执行一些程序、并且需要兼容的 BoosterPack、特别是用于访问 LCD 显示屏和游戏手柄等其他外设。 我检查了 BOOSTXL-EDUMKII BoosterPack、但它似乎不兼容、因为它需要40个引脚、并且电路板上的引脚较少。 此外、我在查找 LCD 驱动程序文件和库时遇到困难。

您能否推荐一款与 MSPM0更兼容的 BoosterPack、尤其是对于 LCD 显示屏访问? 对于 MSPM0、如需有关可用 LCD 驱动程序文件和库的任何指导、我们也将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、由于引脚不足、LP- MSPM0L1306不兼容。

    Unknown 说:

    我们没有适用于 MSPM0的 BoosterPack。

    Unknown 说:
    如果您想获得有关可用 LCD 驱动程序文件和库 w.r.t 的任何指南、欢迎使用 MSPM0。

    MSPM0没有 像 MSP432P4那样针对 LDC 驱动程序和库提供任何指导 

    此致、

    Zoey