This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378472/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

大家好、下午好、我遇到代码闪存或调试问题。  完成所有代码擦除后、它出现在这里、而不是像我所显示的那样移动下面的进一步步骤。 在与费用代码工作后,只有它的行为这样。 即使是普通示例代码也会获得相同的结果。 我可以知道原因或需要进行的任何设置吗?

感谢更快的响应。

谢谢!

Suguresh M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    我不知道问题的确切根本原因。

    但是、您可以尝试以下操作吗、右键单击"Debug Probe"、您可以看到以下选项:

    现在执行 断开目标 然后再次执行 连接目标 .

    执行该操作后、您可以在代码中的某处看到执行箭头、如上所示。

    现在、执行系统复位、使其返回到第一行、然后您可以 再次执行。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会进入调试模式来修复这些问题。 擦除后、它会卡在该步骤中。 我附加了我的代码、请检查它是否还有其他针对 tms570lc4357的设置。

    谢谢!

    suguresh M  

    e2e.ti.com/.../GPIO_5F00_ADC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    我真正了解问题的确切根本原因。

    我刚刚创建了一个具有相同源文件的新示例项目。

    e2e.ti.com/.../GPIO_5F00_ADC_5F00_NEW.zip

    您可以使用此项目进行一次测试吗?

    如您所见、这个新工程具有与您的工程相同的配置、并且其源文件和包含文件夹也与您的工程相匹配。

    请测试这个新项目、并告诉我您是否能够处理它。 我可以使用这个新工程而不会遇到任何问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它的工作原理。 我没有得到什么问题、我在创建项目时是否遵循了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是它的工作方式。 我无法找到问题所在、我在创建项目时是否遵循错误?

    是的、这对我来说也很奇怪。

    毫无疑问、它不会出现与配置或源代码相关的问题、原因可能是与编译相关的属性或设置。

    尝试自行创建另一个项目、然后再次查看是否遇到问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在运行正常。 但问题仍然是神秘的。 谢谢。