This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263X-AM263X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373477/mcu-plus-sdk-am263x-am263x

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

工具与软件:

为了配置锁步模式、我只需要调用  SOC_rcmR5ConfigLockStep (uint32_t cpuid);API 还是其它所有应该完成的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandakrishnan R

    复位后(如果器件支持 ASIL-D)、器件默认处于 LS 模式。 您可以通过调用 SDK API 将器件更改为 DC (双核/解耦)模式。  设计不支持或不建议反向。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何与 SELF_TEST_FORCE_ERROR 相关的 API 用于有意强制错误以使两个内核产生不相似性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandakrishnan R

    SDL 组件提供执行您所需测试的 CCM 模块。 示例可用@ mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56\examples\sdl\ccm\sdl_ccm_example

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy。