This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:无法使用 NTP 服务器与 TI NDK 添加静态 DNS IP。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378822/tm4c129encpdt-unable-to-add-a-static-dns-ip-using-ntp-server-with-the-ti-ndk

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

尊敬的 TM4C 团队:

我的客户有以下问题..

我在使用 TI NDK 设置 NTP 服务器时遇到一些问题。 我需要努力的主要一点是能够正确地添加静态 DNS IP。

以下是正在打印的控制台副本:

[Cortex_M4_0] SPI 0已初始化

服务状态:DHCP:   已启用          ::000

服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行: 000

服务状态: DHCP:   已禁用:         : 000

添加的网络:IF-1:192.168.1.203

SPI 0已初始化

服务状态:DHCP:   已启用          ::000

服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行: 000

服务状态: DHCP:   已禁用:         : 000

添加的网络:IF-1:192.168.1.203

链路接通!

add_staticIP:错误、无法添加 DNS 条目(0)

阅读 TI 用户指南时、我发现我需要将此代码片段添加到我的 network hook:

设计 如果 (STATUS == CIS_SRV_STATUS_ENABLED &&

             (REPORT ==(NETTOOLS_STAT_RUNNING|DHCPCODE_IPADD)||

                     报告==(NETTOOLS_STAT_RUNNING|DHCPCODE_IPRENEW))

 

但是、我无法在"Report"(报告)部分找到正确的匹配项。 在调试时查看、可以看到传入的 Report 值是整数值256。 如果我没有弄错、上面显示的两个条件应具有整数值273和275。 我不是很清楚报告的价值来自哪里、因此我想帮助理解和解决这种情况。

某些设置/详细信息..

您在使用哪个 MCU?   Tiva TM4C129ENCPDT

关于"阅读 TI 用户指南时"。 哪本用户指南?  TI NDK 开发人员套件指南(修订版 K)

使用 TI LaunchPad 或您自己的电路板设计?   自己的电路板设计

如果您自己的电路板设计、那么该设计是新设计吗?  否          

哪个版本的 CCS?  9.3.0      

哪个版本的 SDK?

我仅使用这些产品。

您从哪个样例项目开始?   我不知道。 我收到这个消息是因为我为其添加一项功能的一个非常大的预先存在的项目。

谢谢、Merril