请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 工具与软件:
当我使用 FreeRTOS 和应用软件将程序加载到 TMS570LS1224控制器时、CCS 中没有显示运行选项。 我们也将部分存储器分配给了引导加载程序。 错误 LED 也开始闪烁。 我认为可能会发生存储器错位情况。 我将附加内存映射和 sys_intvecs.asm 片段以供参考。 请看一下。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我使用 FreeRTOS 和应用软件将程序加载到 TMS570LS1224控制器时、CCS 中没有显示运行选项。 我们也将部分存储器分配给了引导加载程序。 错误 LED 也开始闪烁。 我认为可能会发生存储器错位情况。 我将附加内存映射和 sys_intvecs.asm 片段以供参考。 请看一下。


尊敬的 Nikita:
我认为、您的链接器文件中有几项内容需要是正确的。
1.您的原始地址看起来错误。
例如:
考虑向量长度、即0x24、这意味着编译器将从0x00000000分配内存到 0x00000023。 因此、如果分配0x24长度、则下一个扇区源地址应为0x00000024、而不是 0x00000025。
2.向量长度可以为0x20。
您可以参考以下内容一次:

——
谢谢、此致、
Jagadish。