主题中讨论的其他器件:AM2634、 SN65HVD230、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的团队:
我正在处理2个控制器(STM32和 AM2634)之间的 CAN 通信。在 STM32上配置 CAN 时、我要设置所有这些参数 

在 AM2634上、我将获取所有实例的全局参数 
我无法在两个控制器之间进行通信、任何人都可以指导我进行这方面的工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我正在处理2个控制器(STM32和 AM2634)之间的 CAN 通信。在 STM32上配置 CAN 时、我要设置所有这些参数 

在 AM2634上、我将获取所有实例的全局参数 
我无法在两个控制器之间进行通信、任何人都可以指导我进行这方面的工作
Swati、您好!
然后、一些观察...
1) SN65HVD230不指示支持 CAN FD。 我需要确认这一点并发出查询、但如果是、则要为收发器选择 CAN FD 模式、其收发器不支持该模式。
编辑: 已确认 SN65HVD230 不支持 CAN FD 高数据速率、但在理论上支持 500KBps/1Mbps。 但它不适用于 CAN FD。
2) 2)我对 STM 配置过程一无所知、但对于德州仪器(TI)的"外部环回"只是意味着信号存在于 I/O 上进行测量、但它不支持器件之间的通信。
3) 3)您需要调整 SysConfig 值以获得要对齐的比特率。 例如:

此致、
Ralph Jacobi