This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TI-MSPM0G3507上的 GPIO 操作:禁用中断的需求

Guru**** 2538440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376592/mspm0g3507-gpio-operations-on-ti-mspm0g3507-need-for-disabling-interrupts

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TI-MSPM0G3507、想使用 DOUT31_0、DOUTSET31_0、DOUTCLR31_0和 DOUTTGL31_0寄存器在端口引脚上执行 GPIO 设置、清除和切换操作。

我有几个问题:

  1. TI 是否支持对这些 GPIO 寄存器的原子操作?
  2. 我们在写入这些寄存器时是否需要禁用中断?

数据表提到了以下内容:

如能就此提供任何指导、将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bhaskar

    Unknown 说:
    TI 是否支持对这些 GPIO 寄存器执行原子操作?

    对于 DOUTSET31_0、DOUTCLR31_0 和 DOUTTGL31_0、它们只是控制寄存器和写入寄存器、只有写入1生效。

    我们在写入这些寄存器时是否需要禁用中断?

    中断是输入 GPIO、有寄存器用于控制输出、为什么要禁用它? 有任何担心吗?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SET/CLR 寄存器提供 DOUT 寄存器上的原子操作。 如 Helic 所述、 将"1"写入要设置/CLR 的位。 在您执行读取/修改写入时、应避免直接写入 DOUT 而需要禁用中断。